请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92518 主题中讨论的其他器件:TINA-TI
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
VIADJ 引脚在该器件的 SPICE 模型上的确切作用是什么(它们不是实际的引脚)、但我认为它们必须与 LEDx_PKTH_DAC 寄存器相关、但该寄存器与 CSP 和 CSn 以及电流感应相关
参考设计(TPS92518 TINA-TI 参考设计(修订版 A))在这些引脚上具有88V 电压、这意味着它不能与它的内部电压直接相关。
这些引脚的电压输入范围以及它与 LEDx_PKTH_DAC 寄存器的关系、因为我在任何地方都找不到这些信息、参考设计中也没有提到这些信息