请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC27712 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
我正在尝试针对我们的应用模拟基于 H 桥的感应加热器的开关。 桥式驱动器是 UCC27712,配有2个 FGA20N120FTD IGBT 和2个高压 MKP 电容作为 H 桥的组件。 我要在这里附加文件。
谢谢、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Tony、
我们已经查看了原理图并进行了一些更改 e2e.ti.com/.../UCC27712_5F00_mod.TSC。
R1电阻器的一个端子应连接到 VDD、以使自举功能正常工作。
2. 用一个简单的电感器替换了变压器 TR1、并将输出电容器 C5接地。
如果您有任何疑问、请告知我们。
谢谢、
女