This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC27712:UCC27712:-无法模拟感应加热器

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC27712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/752917/tina-spice-ucc27712-ucc27712---not-able-to-simulate-for-induction-heater

器件型号:UCC27712
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我正在尝试针对我们的应用模拟基于 H 桥的感应加热器的开关。 桥式驱动器是 UCC27712,配有2个 FGA20N120FTD IGBT 和2个高压 MKP 电容作为 H 桥的组件。  我要在这里附加文件。

谢谢、

Tonye2e.ti.com/.../UCC27712.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tony、

    我们的一名团队成员将查看这一点。 同时、您能否稍微描述一下您的问题? "无法仿真"是什么意思? 这是收敛问题吗? 或者、它是否收敛、但未显示您可能期望的结果?

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    我们已经查看了原理图并进行了一些更改 e2e.ti.com/.../UCC27712_5F00_mod.TSC

    R1电阻器的一个端子应连接到 VDD、以使自举功能正常工作。

    2. 用一个简单的电感器替换了变压器 TR1、并将输出电容器 C5接地。

    如果您有任何疑问、请告知我们。

    谢谢、