This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:错误:收敛问题

Guru**** 2587085 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/752505/tina-spice-error-convergence-problem

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我刚刚尝试在仿真中实现新的 MOSFET、thee2e.ti.com/.../test_5F00_driver_5F00_ampli_5F00_0.2.TSCand现在我收到收敛错误... 这是什么意思?

我还尝试修改瞬态参数中的分流电阻值、正如我在这里的另一篇文章中看到的那样、但这并不起作用。

有什么想法吗?  

非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Victor:

    供参考、我们的一个团队将对此进行研究

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    在 瞬态分析期间、SPICE 仿真器(如 TINA-TI)使用迭代方法计算每个单独时间步长的节点电压和分支电流。 如果节点电压未稳定、则时间步长会减小、SPICE 会再次尝试确定节点电压。 如果时间步长超出总分析时间的特定部分,瞬态分析将发出错误消息“收敛问题”,并且分析将停止。  

    您可以参阅 TINA-help 了解有关可修改以解决收敛故障的参数的更多信息。 转到"Analysis"->"Set Analysis Parameters"->"Help"。

    2.我们已经研究了您共享的.tsc 文件。 MOS 参数(DRDSON、DVTH)看起来不现实。 是否可以确认相同? 我们在测试台上用另一个 MOS 替换了 MOS、工作正常。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速回答。

    同样感谢有关收敛问题的解释、我将深入研究每个参数、以对它们进行更多的控制。

    对于 MOSFET、它是 IPP076N15N5e2e.ti.com/.../Infineon_2D00_IPP076N15N5_2D00_DS_2D00_v02_5F00_00_2D00_EN_2D00_1026502.pdf

    我只是在 e2e.ti.com/.../OptiMOS5_5F00_150V.lib 中集成了.lib 文件 、我不是很理解为什么这些参数在零...

    我是否只需要复制数据表中的值?

    此致、  

    维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    维克多

    您可以参阅数据表来计算这些参数的值、并在上图中所示的宏参数编辑器部分中使用。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何计算它们? 它是错误值还是错误值?

    谢谢、
    维克多
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    维克多

    我的意思是说、您可以从数据表中计算 RDSON 和 VTH 等参数的值、并在宏参数编辑器中对其进行编辑。 这些参数不是误差百分比。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不明白为什么它是"DRDSON"、如果我只能在数据表中找到它、就不仅仅是"RDSON"。 这是我提出错误参数建议的原因。

    当我寻求对该参数的理解时,我发现了这一点:   他们在这里提供了一些建议,以改善收敛问题。

    我尝试了第5章中给出的参数、现在我在收敛错误之前实现了8%的完成率...

    您是否有任何想法来改进它?e2e.ti.com/.../test_5F00_driver_5F00_ampli_5F00_0.4.TSC