工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
我刚刚尝试在仿真中实现新的 MOSFET、thee2e.ti.com/.../test_5F00_driver_5F00_ampli_5F00_0.2.TSCand现在我收到收敛错误... 这是什么意思?
我还尝试修改瞬态参数中的分流电阻值、正如我在这里的另一篇文章中看到的那样、但这并不起作用。
有什么想法吗?
非常感谢您的帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
我刚刚尝试在仿真中实现新的 MOSFET、thee2e.ti.com/.../test_5F00_driver_5F00_ampli_5F00_0.2.TSCand现在我收到收敛错误... 这是什么意思?
我还尝试修改瞬态参数中的分流电阻值、正如我在这里的另一篇文章中看到的那样、但这并不起作用。
有什么想法吗?
非常感谢您的帮助。
尊敬的 Victor:
在 瞬态分析期间、SPICE 仿真器(如 TINA-TI)使用迭代方法计算每个单独时间步长的节点电压和分支电流。 如果节点电压未稳定、则时间步长会减小、SPICE 会再次尝试确定节点电压。 如果时间步长超出总分析时间的特定部分,瞬态分析将发出错误消息“收敛问题”,并且分析将停止。
您可以参阅 TINA-help 了解有关可修改以解决收敛故障的参数的更多信息。 转到"Analysis"->"Set Analysis Parameters"->"Help"。
2.我们已经研究了您共享的.tsc 文件。 MOS 参数(DRDSON、DVTH)看起来不现实。 是否可以确认相同? 我们在测试台上用另一个 MOS 替换了 MOS、工作正常。
谢谢、
女
非常感谢您的快速回答。
同样感谢有关收敛问题的解释、我将深入研究每个参数、以对它们进行更多的控制。
对于 MOSFET、它是 IPP076N15N5e2e.ti.com/.../Infineon_2D00_IPP076N15N5_2D00_DS_2D00_v02_5F00_00_2D00_EN_2D00_1026502.pdf、
我只是在 e2e.ti.com/.../OptiMOS5_5F00_150V.lib 中集成了.lib 文件 、我不是很理解为什么这些参数在零...
我是否只需要复制数据表中的值?
此致、
维克多
您好!
我不明白为什么它是"DRDSON"、如果我只能在数据表中找到它、就不仅仅是"RDSON"。 这是我提出错误参数建议的原因。
当我寻求对该参数的理解时,我发现了这一点:
他们在这里提供了一些建议,以改善收敛问题。
我尝试了第5章中给出的参数、现在我在收敛错误之前实现了8%的完成率...
您是否有任何想法来改进它?e2e.ti.com/.../test_5F00_driver_5F00_ampli_5F00_0.4.TSC