请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01436 Thread 中讨论的其他器件:OPT8241、
您好!
我正在使用 OPT8241传感器和 BeagleBone Black 开发人员计数应用程序。为此、我使用处理器 Linux SDK 创建了 SD 卡、并使用 Ubuntu 进行引导。指南的一个要点是查看使用 winscp 的.png 生成的图像。我们如何使用 winscp 和传输图像 我们可以在其中查看生成的图像。我已经下载了 winscp 并使用以太网连接到主板、图片附在这里。
此致
Smrithy