This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01436:图像传输

Guru**** 2587085 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01436

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/754571/tida-01436-transfer-of-images

器件型号:TIDA-01436
Thread 中讨论的其他器件:OPT8241

您好!

我正在使用 OPT8241传感器和 BeagleBone Black 开发人员计数应用程序。为此、我使用处理器 Linux SDK 创建了 SD 卡、并使用 Ubuntu 进行引导。指南的一个要点是查看使用 winscp 的.png 生成的图像。我们如何使用 winscp 和传输图像 我们可以在其中查看生成的图像。我已经下载了 winscp 并使用以太网连接到主板、图片附在这里。

此致

Smrithy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 TIDA-01436设计指南中的第4.2.3节。 它提供了命令行选项以另存为 png。 它还指出,PNG 将保存在运行应用程序的同一目录中。

    Christina