This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP6712:C80的功能是什么?

Guru**** 2586445 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/752724/pmp6712-what-is-the-function-of-the-c80

器件型号:PMP6712
主题中讨论的其他器件:UCC28950

大家好、

我使用有源降压缓冲器的 PSIM 进行了仿真、但无法理解 C80的功能。

存储形成尖峰的能量是否就像 C36、C37、C72、C73一样?  

那么、我们为什么应该在缓冲器和 Vo 上放置一个电容器呢?

另一方面、我认为 C80可能有助于 Q27实现 ZVS、但我在仿真中看不到 ZVS。

感谢您阅读问题。

此致、

Mike Yu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    我不确定 C80的用途、它似乎与 C81并联、并且从 CD4050的 Vcc 到 GND。 很好的猜测是、它用于平滑这些节点之间的信号。
    您从何处获取此设计? 也许我们可以找到设计这个的团队并向他们提问。

    谢谢!
    卡兰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    我正在使用 UCC28950设计 FBPS、发现 TI 设计的降压缓冲器电路是独一无二的。

    我在一篇关于 IEEE 的论文中发现、IEEE 设计了一款用于 FBPS 的有源降压缓冲器、但它的钳位电容器位于 SNUb 和 GND 之间。 (图1)(该有源降压缓冲器的开关由 S1~S4控制。)

    那么、我有两个问题、我们已经有 C36、C37、C72、C73、那么为什么我们应该放置 C80呢?

    为什么 C80放置在 SNUB 和 Vout 之间、而不放置在 SNUB 和 GND 之间?

    谢谢你回答这个问题:-)

    Mike  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    C80是齐纳基准的本地旁路、由 R99和 D22组成。 为了正确切换、逆变器输入 D 必须响应缓冲电压纹波并抑制任何开关噪声尖峰。 它使用施密特输入的迟滞来实现开关阈值。 元件放置和布局可能会影响运行、因为降压缓冲器控制以 VOUT 为基准、VOUT 与接地参考缓冲电容 C36、C37、C72和 C73之间有一定的距离。

    此致、
    Bob Sheehan
    电源设计服务
    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的回复、这对您有很大帮助。

    此致、

    Mike