This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP9656:高达280W (23.3A)

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP9656

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/752794/pmp9656-up-to-280w-23-3a

器件型号:PMP9656

大家好、

您能帮我确认  PMP9656 的功率是否高达280W 吗?

280W (23.3A)是否可以共享效率曲线?

如果无法实现、则需要进行任何外部修改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它能够以23.3A 的电流运行。  显然、它在23.3A 时的运行温度会稍高、但与它设计的21A 相比、它的运行温度仅稍高。  抱歉、我们没有任何超过21A 的数据。

    谢谢、

    Brian