请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00917 This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Chris:
我很高兴支持这个问题。
首先、您可以在 TIDA-00917中下载 Altium Designer 文件:
然后、请按照 AD 用户指南: 从 Altium Designer 将设计导出到 OrCAD 以获取返修、OPJ、DSN
如果您 有进一步的问题、请告诉我。
祝你度过美好的一天!
伊斯天
PS:请注意,TI 不承担转换的责任,而是由客户负责
验证原理图和 PCB 是否正确。