This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00917:TIDA-00917

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1181106/tida-00917-tida-00917

器件型号:TIDA-00917

需要将 PcbDoc、PrjPCB、SchDoc 导出到 Altium ASCII (导入 Cadence/Orcad 格式[BRD、OPJ、DSN])

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我很高兴支持这个问题。  

    首先、您可以在 TIDA-00917中下载 Altium Designer 文件:  

    然后、请按照 AD 用户指南: 从 Altium Designer 将设计导出到 OrCAD 以获取返修、OPJ、DSN  

    如果您 有进一步的问题、请告诉我。

    祝你度过美好的一天!

    伊斯天  

    PS:请注意,TI 不承担转换的责任,而是由客户负责
    验证原理图和 PCB 是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题是我"没有" Altium、因此无法完成建议的步骤。 让我非常清楚,这样我们就不会再拖延下去了。 设计文件"必须"保存为"Altium! 只有这样、设计才能导入到 Orcad/Cadence 中。 标准 Altium 设计文件无法导入到 Orcad/Cadence 中。 我需要将这些导入 Orcad 以供使用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    已理解、我将 AD 文件另存为 ASCII 格式、您可以通过以下 链接进行下载

    希望它对您有所帮助

    谢谢

    伊斯天