请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS56121工具/软件:WEBENCH设计工具
我使用 WEBENCH 参考设计(webench_design_4818414_1_715752205)设计了直流/直流转换器设计、但在通过 PCB 组装组件后、我仅获得4V 直流输出、尽管该参考设计适用于7.7V/10A
这里是电路中各个节点处的电压读数、如果 webench 设计电路中存在问题、请提出建议
|
|
测试板 |
|
引脚22 (PGD) |
0V |
|
引脚21 (EN/SS) |
0V |
|
引脚4 (BOOT) |
直流电压为4.4V 的开关脉冲 |
|
引脚18 (ILIM) |
0V |
|
引脚19 (BP) |
6.2V |
|
引脚20 (VDD) |
12V |
|
引脚1 (COMP) |
0.6V |
|
引脚2 (FB) |
0V |
|
引脚6 (SW) |
4V 直流 |