This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:TPS56121DQPR

Guru**** 2536750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/587710/webench-tools-tps56121dqpr

主题中讨论的其他器件:TPS56121

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我使用 WEBENCH 参考设计(webench_design_4818414_1_715752205)设计了直流/直流转换器设计、但在通过 PCB 组装组件后、我仅获得4V 直流输出、尽管该参考设计适用于7.7V/10A  

这里是电路中各个节点处的电压读数、如果 webench 设计电路中存在问题、请提出建议  

 

测试板

引脚22 (PGD)

0V

引脚21 (EN/SS)

0V

引脚4 (BOOT)

直流电压为4.4V 的开关脉冲

引脚18 (ILIM)

0V

引脚19 (BP)

6.2V

引脚20 (VDD)

12V

引脚1 (COMP)

0.6V

引脚2 (FB)

0V

引脚6 (SW)

4V 直流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、PK、

    我们检查了设计、从 WEBENCH 生成的参数应该可以。

    您能否检查输出连接了多少负载?

    从表中显示的测量值来看、很难知道发生了什么。 因为如果 EN/SS 电压为0V、那么器件应该被禁用、并且您可能不会获得任何输出电压。

    另请在检查输入电压源的输出负载和电流限制后、探测 VIN、SW、EN/SS 和 VOUT。

    您还可以参考数据表的过流保护部分、以检查该行为是否为过流保护。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是连接负载时的电压读数  

     

    VIN:12.25伏

    SW:0伏

    EN/SS:5.22伏

    输出电压:0伏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen、

    您是否认为您可以用以下满负载读数得出一些结论?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是连接负载时的电压读数



    VIN:12.25伏

    SW:0伏

    EN/SS:5.22伏

    输出电压:0伏
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Subinlal、您能否与我们分享设计或发布所生成设计的 PDF?
    此致、
    Gerold
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Subinlal、

    这似乎是故障 IC 单元。 请尝试使用新的。

    TPS56121应在所需的测试条件下工作。

    此致、

    弗洛拉