This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:LM2904M/NOPB:具有最小最大输出电流的 SPICE 模型

Guru**** 2529320 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM2904

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/591759/tina-spice-lm2904m-nopb-spice-model-with-min-max-output-currents

主题中讨论的其他器件:TINA-TILM2904

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

 此运算放大 器是否有一个或多个模型具有(具有)可调节的输出电流或至少设置为最小和最大灌电流/拉电流值。

我的电路需要选择组件、以便在器件的整个输出电流范围内运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我通过下载 TINA-TI 软件使用 TINA-TI 版本的模型、然后转至 Spice Macros 部分->运算放大器-> LM2904。 我发现该模型的电流限制约为+/-35mA

    我的测试台。

    e2e.ti.com/.../sim_5F00_isc_5F00_LM2904.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在寻找一个模型、让我能够在器件的最小和典型输出电流水平上进行仿真:
    20mA 的最小拉电流和10mA 的最小灌电流。
    这些模型具有用于其输出电流的多项式、我无法对其进行解密。
    我有一个电路是多年前设计的、它对输出电压电平很敏感、因此电流驱动到该输出负载、经过第一级运算放大器(作为振荡器运行)进入电感/电阻负载、该电阻负载通过电平感测来确定第二个运算放大器的触发点 (作为比较器运行)。
    我需要一个模型、允许我设置运算放大器的输出电流、灌电流和拉电流(2N2904N 双路 SOIC 8引脚封装)。
    请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    尝试一下后、请尝试更改模型内的 R16和 R17以减小或增大拉电流和灌电流。 在我的10mA 拉电流20mA 和灌电流实验中、R16和 R17分别约为70和30欧姆、而不是17.5欧姆、如原始模型所示。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从何处获取 LM2904模型以及如何以原理图格式将其打开(请参阅)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    我们没有这个的原理图格式。 为了弄清这一点、我几乎必须浏览文本网表的输出阶段部分、然后从那里利用经验、本能以及一些试错来确定哪个组件控制 ISC 最小值和 ISC 最大值

    要获取文本网表:
    请在 www.ti.com/.../tina-ti 下载我们的 TINA-TI

    2.打开仿真器程序后、转至显示" Spice Macros "的上部选项卡->然后转至显示"运算放大器"-> LM2904的按钮/部分。

    3.将模型放入原理图屏幕。 双击该符号。 然后单击显示"Enter Macro"的按钮。 您可以从此处"另存为"或"复制粘贴"文本网表以创建单独的模型文件。 如果您希望使用 TINA-TI 作为您的仿真器、只需在 TINA 文本编辑器->关闭按钮->保存内修改它。

    希望这对您有所帮助
    Herman