请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TINA-TI、 LM2904工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
此运算放大 器是否有一个或多个模型具有(具有)可调节的输出电流或至少设置为最小和最大灌电流/拉电流值。
我的电路需要选择组件、以便在器件的整个输出电流范围内运行。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 David:
我通过下载 TINA-TI 软件使用 TINA-TI 版本的模型、然后转至 Spice Macros 部分->运算放大器-> LM2904。 我发现该模型的电流限制约为+/-35mA
我的测试台。