This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5022:LM5022的 WEBENCH 问题,CAN'T 编辑原理图。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/588769/webench-tools-lm5022-webench-problems-with-lm5022-can-t-edit-schematic

器件型号:LM5022
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好:

   有人能告诉我为什么不能使用 LM5022编辑电源设计原理图?  谢谢!我需要你的帮助。

   我需要一  个隔离式电源  、该电源在2A 负载下输出±2.8V 电压。 WEBENCH 为我提供了 LM5022的原理图、但需要对其进行编辑。 但是、我找不到"编辑"图标、我无法编辑它。

   我已经非常仔细地阅读了指令、但 我没有用于编辑原理图的链接"编辑"。我是否做了一些错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅当在 WEBENCH 中启用了原生电气仿真时、才可使用编辑链接、这种情况不适用于隔离反激。

    在 WEBENCH 中编辑和仿真的替代方法是在网上使用 TINA-TI 模型。 TINA-TI 允许您使用完全免费的窗体编辑功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了,谢谢!