请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5022 主题中讨论的其他器件: TINA-TI
工具/软件:WEBENCH设计工具
大家好:
有人能告诉我为什么不能使用 LM5022编辑电源设计原理图? 谢谢!我需要你的帮助。
我需要一 个隔离式电源 、该电源在2A 负载下输出±2.8V 电压。 WEBENCH 为我提供了 LM5022的原理图、但需要对其进行编辑。 但是、我找不到"编辑"图标、我无法编辑它。
我已经非常仔细地阅读了指令、但 我没有用于编辑原理图的链接"编辑"。我是否做了一些错误。