This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP4311:负载上的输出电压下降

Guru**** 2580525 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27322, UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/589122/pmp4311-output-voltage-drops-on-load

器件型号:PMP4311

我正在评估适用于5KW PFC 的 PMP4311设计。 设计差异在于、我使用的升压电感值是 BOM 中提到的值的一半。 现在的问题是、在"无负载"条件下、输出稳定在380Vrms、但一旦我施加标称负载、即大约200Ohm 的负载电流、大约2A 的负载电流、输出电压下降到大约300V。 我可以在示波器上看到栅极驱动器的开关脉冲。 50Hz 时的输入为230VAC。 是否有人建议该问题可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amargep、

    AE 将很快帮助您、但它可能会延迟到明天、然后您才能看到答案。 我希望这可以。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我注意到的另一件事是、当我连接负载时、电流会发生尖峰。 也没有 PFC 操作!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    已经一个星期了,没有听到你们任何人的声音。 您能让我与您的任何 AE 联系吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我再次将此消息发送给 AE、很抱歉 Amordeep 回复太晚了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Amardeep

    由于栅极驱动器开关脉冲,您能否检查 PFC 电感饱和电流。 由于您选择的 PFC 电感较小、PFC 电感器的峰值电流可能很高、从而使 PFC 电感器饱和。 则输出电压可以与峰值输入电压相同。

    BR
    云生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yunsheng、

    我设法控制了340uH 的旧电感器。 但输出似乎仍然在负载上下降。 已附加 CT 波形以供您参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yunsheng / Brian 您好、

    嗯、我设法使 PFC 正常工作、但显然无法使其在满负载下运行。 负载超过50%时、MOSFET 驱动器似乎出现故障。 如果有人能帮我解决 UCC27322问题、那就太棒了!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让我看看驾驶员团队中的 AE 是否可以帮助您 Amargep。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amardeep、

    我是栅极驱动器产品的应用工程师。 请您分享有关故障情况的更多信息吗?

    1.故障的症状是什么? 是否有任何引脚短路或开路?  

    2.在功能和故障条件下、栅极驱动器输入和输出引脚波形的示波器捕获将非常有用。

    3.如果负载降低,栅极驱动器是否会再次开始工作?

    4.电路是否在 PCB 上实现? 如果是、它是与 PMP4311参考设计相同的布局、还是您进行了修改?

    请告诉我以上各项、以便我们可以开始共同努力、调试您观察到的行为。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的快速响应。

    1.故障的症状是什么? 是否有任何引脚短路或开路?

     

    嗯、我杀死了司机很多次。 大多数情况下、当驱动器发生故障时、VDD、AGND 和 PGND 引脚会短路。 在此期间、更易于识别。

    上周、我杀死了两名驾驶员、他们显示了不同类型的故障、引脚未短接、但在我为电路板通电后、驾驶员就开始冒烟。

    2.在功能和故障条件下、栅极驱动器输入和输出引脚波形的示波器捕获将非常有用。

     

    我可以为您提供输入波形、但不太愿意探测输出波形、因为我使用的是非隔离式 PMP4311设计、不想烧毁 MOSFET。

    3.如果负载降低,栅极驱动器是否会再次开始工作?

     

    否 一旦发生故障、必须更换。 它会吸收过多的电流并烟雾。

    4.电路是否在 PCB 上实现? 如果是、它是与 PMP4311参考设计相同的布局、还是您进行了修改?

     

    我使用的是相同的布局。 尽管我做了一些修改、例如 CT 端接电阻为15欧姆、但使用的 MOSFET 为 STW69N65。

    希望这些数据对您有所帮助! 如果您需要更多详细信息、请告诉我。

    谢谢、

    Amargep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    是否有任何线索?

    此致、
    Amargep
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我发现关于该论坛的讨论之一已重新调整为 UCC28070、它与我所面临的问题类似。
    以下是该讨论的链接:
    e2e.ti.com/.../2220324

    你们能不能建议针对此类 QVFF 迟滞问题的权变措施。

    P.S. 希望 TI 的某个人做出回应!

    此致、
    Amargep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amardeep、

    很抱歉耽误你的时间。 我出差、很难跟上 e2e 的步伐。 我已经查看了您提供的信息、并且没有找到任何特定于栅极驱动器的信息。

    您是否看到了 Winston Chang 关于 您链接到的主题的权变措施的最新答复

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel:

    我查看了 Winston Chang 提供的权变措施、我正在努力将这些更改纳入我拥有的测试板中。

    我有一个假设、说明这些驾驶员为什么会失败! 但我不确定这是否有效。
    我认为 SMPS 不能满足峰值负载下的电流需求、因此我使用外部电源为电路板供电、以提供13伏直流电、电流限制为1A。 这次、当故障发生时、我完全吹掉了一个臂。
    因此、我的假设是、由于板载 SMPS 不是为提供该电流而设计的、因此它可以保护 FET、因为过大的电流需求会导致 O/p 电压下降、从而关闭 PFC 控制器和栅极驱动器。 但这在某种程度上用于使栅极驱动器失效。

    此致、
    Amargep