工具/软件:WEBENCH设计工具
大家好、
在 Eagle 7.7.0中、我尝试在12V-5V 3A 的设计中使用 LMZ31503。 我下载了 webench 设计(包括库文件)、当我尝试执行脚本并按照此帖子(e2e.ti.com/.../355494)中提供的说明进行操作时、我收到了一些错误、例如
"无法将引脚 PVIN_3放置在引脚 PVIN_2上!;无法将引脚 PVIN_2上的引脚 PVIN!; 无法将引脚 INH_UVLO 放置在引脚 INH_UVLO_2上!无法 将引脚 VOUT_3放置在引脚 VOUT_2上!无法 将引脚 VOUT_4放置在引脚 VOUT_2上 ;无法将引 脚 VOUT_PH_3放置在引脚 VOUT_2上! 无法将引脚 PGND_3放置在引脚 PGND_2上!"
由于上述错误、我无法将所有 VOUT 引脚连接在一起、或将 PH 引脚、AGND 引脚或 PGND 引脚等连接在一起、这显然是一个问题。
您能不能告诉我在这里必须做什么、或者我在哪里出错了?
谢谢、
Rinald Pereira