This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/LMZ31503:将设备导入 Eagle 时出现问题

Guru**** 2586895 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31503

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/591845/webench-tools-lmz31503-problem-while-importing-device-to-eagle

器件型号:LMZ31503

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

在 Eagle 7.7.0中、我尝试在12V-5V 3A 的设计中使用 LMZ31503。 我下载了 webench 设计(包括库文件)、当我尝试执行脚本并按照此帖子(e2e.ti.com/.../355494)中提供的说明进行操作时、我收到了一些错误、例如  

"无法将引脚 PVIN_3放置在引脚 PVIN_2上!;无法将引脚 PVIN_2上的引脚 PVIN!; 无法将引脚 INH_UVLO 放置在引脚 INH_UVLO_2上!无法 将引脚 VOUT_3放置在引脚 VOUT_2上!无法 将引脚 VOUT_4放置在引脚 VOUT_2上 ;无法将引 脚 VOUT_PH_3放置在引脚 VOUT_2上!    无法将引脚 PGND_3放置在引脚 PGND_2上!"

由于上述错误、我无法将所有 VOUT 引脚连接在一起、或将 PH 引脚、AGND 引脚或 PGND 引脚等连接在一起、这显然是一个问题。

您能不能告诉我在这里必须做什么、或者我在哪里出错了?

谢谢、

Rinald Pereira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这可能应该移至 Webench 论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我向 John 道歉。 我将在那里张贴。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经为您移动了它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、大家好、

    我想知道您是否有机会查看问题? 我知道五月天即将到来,如果你能在漫长的周末之前告诉我问题是什么,我会非常感激。

    谢谢、

    Rinald Pereira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rinald、
    我能够导出 LMZ31503的原理图和电路板文件、并在 Eagle 中进行查看。 正在导出的原理图符号是一个代表性的符号符号。 对于实际的物理 IC 符号、您可以尝试在 Eagle 中创建一个、表示实际 IC 引脚、然后将其连接起来。
    您曾提到您是指 e2e 帖子、但您所连接的链接已断开。 如果您可以向我们发送您要重新参考的帖子、我可以验证您是否遵循了正确的步骤。

    此致、
    Gerold
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gerold、您好!
    感谢您的回复。 我相信会有一些混淆。

    我还能在 Eagle 中看到它。 当我尝试将库导入到 Eagle (将其另存为"AcceleratedDefigns_lib.LBR")以链接占用空间时、我会遇到上述问题。 我的 PCB 设计需要使用该器件。 我认为在执行脚本以打开保存的库时、您也会面临同样的问题。

    这是我所提到的链接- e2e.ti.com/.../355494

    谢谢、
    Rinald Pereira
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rinald、

    我们无法重现您报告的问题。 我们尝试了相同的 Eagle 版本7.7、但到目前为止没有什么问题。 对于任何其他 WEBENCH 模型或仅对于 LMZ31503、您是否面临同样的导出问题? 您能否提供您正在使用的测试条件?

    此致、

    弗洛拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Flora、
    从 Webench 导出到 Eagle 没有问题。 这对于原理图和电路板布局都很好。 导出原理图后、我面临的问题是尝试集成 Eagle 原理图库并将其转换为板网表。

    执行库文件(.scr 文件)的脚本时、我会遇到上述错误、这些错误会阻止我将所有必需的引脚绑定在一起。 要澄清,如果你看我刚才在答覆中提到的 e2e 的帖子,陈孝华提供了一个 PDF 文件(1263.Steps to Integrating the Eagle library for Schematic and convert it netlist.pdf)-我在步骤2中遇到了问题。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Flora、
    有没有幸运重现问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rinald、

       该器件 LMZ31503的符号不会将所有引脚显示为封装。 当您使用库脚本将符号绑定到占用空间时、这可能会导致问题。

     

    您可以从产品文件夹下载此组件的.bxl、然后使用 Ultralibrarian 免费阅读器(https://webench.ti.com/cad/)将其导出到 eagle-eagle- 这是一个快速的替代方案 、同时我们为这些组件的库导入找到了一个自动解决方案。

     

    或者、您可以使用所有引脚在 Eagle 中创建符号、并将导入的封装绑定在一起。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Gerold!