Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC28911, UCC28700, UCC28710
主题中讨论的其他器件:TINA-TI、 UCC28700、 UCC28710
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
我想知道在 TINA-TI 中可以在哪里仿真 UCC28911、我尝试了 UCC289 (X_AVG)、但认为它们并不是很相似。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
广阳
参考设计是否仅在更改最大时间步长后为您运行? 一旦进行了更改、该参考设计就能为我正确运行。
我 在之前的帖子中发布了变压器模型的连接和详细信息图片。 您是否有想要使用的特定变压器? 如果是这样、您将需要一个模型来将其导入到 TINA-TI 中、或者、如果适用、您也可以使用其中一个内置变压器模型。
当我运行瞬态仿真时、随附的参考设计会进行适当仿真。