This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC28911:仿真

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC28911, UCC28700, UCC28710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/590831/tina-spice-ucc28911-simulation

器件型号:UCC28911
主题中讨论的其他器件:TINA-TIUCC28700UCC28710

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我想知道在 TINA-TI 中可以在哪里仿真 UCC28911、我尝试了 UCC289 (X_AVG)、但认为它们并不是很相似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    广阳

    目前、我们没有适用于 UCC28911的 SPICE 模型。 可使用以下链接找到所有可用的 SPICE 模型。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、但我无法将 UCC28700 PSpice 模型导入 TINA-TI、 其中显示"无效器件:$CDNENCSTART。 第36行。 ”我想怎么办。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    广阳

    该模型已加密、只能在加密该模型的仿真器中运行(在本例中为 PSpice)。

    您可以申请未加密模型、但需要 NDA。 我可以告诉大家、这个模型非常复杂、不像其他模型那样工作、直接导入 TINA-TI 而不进行重大调整。 请改为考虑使用已有的 UCC28710 TINA-TI 模型:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikhil Gupta,

    我下载 TINA-TI 模型并在 Tina 中运行、该模型中是否没有变压器(如下所示)、我想如何处理?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    广阳

    我认为该符号完全不正确。 但是、如果右键单击符号并选择"Enter Macro"、您将看到以下内容:

    存在变压器模型、此处显示了其引脚排列。 如果您在运行仿真时遇到问题,我建议您为仿真参数(Analysis->Simulation Parameters...)选择 TINA 默认值。 单击窗口右下角的手形图标并选择 TINA 默认值。 仿真应该需要一段时间才能运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    广阳

    测试运行后、我发现如果您从下载的参考设计中仅更改1个参数、则仿真会更快。 只需将 TR 最大时间阶跃从10G 默认值更改为50n 即可。 这在仿真的速度和精度方面提供了更好的性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Britt,

    我仍然不知道如何处理变压器、您能解释一下更详细的信息吗? 对于变压器问题、我现在无法运行仿真。

    广阳
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    广阳

    参考设计是否仅在更改最大时间步长后为您运行? 一旦进行了更改、该参考设计就能为我正确运行。

    我 在之前的帖子中发布了变压器模型的连接和详细信息图片。 您是否有想要使用的特定变压器? 如果是这样、您将需要一个模型来将其导入到 TINA-TI 中、或者、如果适用、您也可以使用其中一个内置变压器模型。

    当我运行瞬态仿真时、随附的参考设计会进行适当仿真。

    e2e.ti.com/.../slum539.tsc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Britt,

    在我更改了上述参数后、该设计不会为我运行。 我不想使用特定的变压器。 我不知道如何做下图中的4/5/6、我以前只是选择直流分析进行仿真、这里是否有问题。

    这是我得到的仿真结果、完全是混乱的。

    广阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    广阳

    此模型是瞬态模型、这意味着您应该运行瞬态仿真。 直流仿真只是计算时间 T=0时的节点、它不会从时域模型中为您提供太多有用的信息。

    请对瞬态模型运行瞬态分析(Analysis->Transient...)。 我相信、您会发现结果更有意义。