主题中讨论的其他器件:TINA-TI
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
尊敬的 TI:
从数据表中、我们可以将 OPA 的开环增益 AOL 视为 直流增益 K 和极点的乘积、我们可以说 AOL=K/(1+k τs Ω)
然后、TIA 的闭环增益可表示为 Aol/(1+Aol*β)
β 是反馈因子
从数据表中、我估计 K 和 τ、 β 来自反馈网络。 然后、我将它们输入 到 Aol/(1+Aol*β)中、并得到 TIA 闭环增益的波特图
但是
波特图与 TINA simulation.especially 的结果有很大的差异峰值频率、 在我得到的闭环增益中有两个极点和一个零点、实际测试结果与 TINA 仿真相同。
因此我想问 、在哪里出错、我对 β 有信心、AOL 或闭环增益可能出错、能否 从 TINA 的 SPICE 模型中获得 AOL 方程 ?
请给我一些建议
这是 TINA 仿真的原理图和结果。