This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/OPA847:有关 AOL 增益的一些问题

Guru**** 2529320 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/566072/tina-spice-opa847-some-questions-about-the-aol-gain

器件型号:OPA847
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

尊敬的 TI:

从数据表中、我们可以将 OPA 的开环增益 AOL 视为 直流增益 K 和极点的乘积、我们可以说  AOL=K/(1+k τs Ω)

然后、TIA 的闭环增益可表示为 Aol/(1+Aol*β)

β 是反馈因子

从数据表中、我估计 K 和 τ、 β 来自反馈网络。 然后、我将它们输入 到 Aol/(1+Aol*β)中、并得到 TIA 闭环增益的波特图  

但是  

波特图与 TINA simulation.especially 的结果有很大的差异峰值频率、 在我得到的闭环增益中有两个极点和一个零点、实际测试结果与 TINA 仿真相同。

因此我想问 、在哪里出错、我对 β 有信心、AOL 或闭环增益可能出错、能否 从 TINA 的 SPICE 模型中获得 AOL 方程 ?

请给我一些建议

这是  TINA 仿真的原理图和结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    XIN、

    您可以从提取模型的开环波特图开始。 这可以通过对运算放大器/模型进行简单的开环测试来实现、以查看它是否符合您在传递函数方面的预期。 然后从该波特图中、您可以尝试找到合适的公式(通过曲线拟合)、以查看您的公式是否与开环波特图相匹配。

    在开环测试期间、请确保使用适当的直流偏移输入以抵消输入偏移电压。 因此、如果器件偏移为3mV、那么在其中一个输入上、您可以输入+/-3mV 来抵消输入偏移、这样您就可以将输出电压置于电源的中间轨附近。 如果不执行此步骤、您将导致输出电压在电源附近轨出。 完成此操作后、还应确保使用适合此开环测试的负载(电阻器和电容器)将输出负载到特定测试/情况下所需的负载。

    供参考、通常运算放大器开环的特征是至少3极系统、其中第一极点为低频主极点、第二极点为高频主极点、 最后、第三个极点是频率更高的非显性极点、可使开环图的相位大于-180度。

    Herman