This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Webench:Altium 激活代码

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/569660/webench-altium-activation-code

工具/软件:Webench

您好!

我将在 Altium 16中安装 webench 工具、根据安装指南、Altium 似乎会带我进入 myTI 登录页面、但并未出现这种情况。 因此、我无法获取激活代码。

我尝试直接在 TI 页面登录、但无法在 Altium 使用 Webench。

我如何获得此类代码?

谢谢、

道格拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Douglas、

    但斯克尝试使用 WEBENCH Altium Connector。

    安装完成后,用户应通过单击 WEBENCH ->激活 WEBENCH Altium Connector 来激活连接器

    它应该打开一个新的浏览器并要求您登录。 成功登录后、您将收到激活代码。 我无法重现您报告的问题。

    请 告诉我、当您单击  WEBENCH ->激活 WEBENCH Altium Connector 时会遇到什么错误(如果有)。

    您还能打开任何其他 WEBENCH 工具页面吗? 例如 WEBENCH 电源设计器。 这将确认问题是 Altium 本身还是扩展。

      

    最后、为了向您提供激活代码、我们需要由您机器中的 WEBENCH 扩展生成错误代码。  如果没有错误代码、我们将无法提供激活代码。

    此致、
    Pradeep