This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Webench / ADS8331:webench 串联电压基准选择器无法n`t 在仿真页面上显示滤波器和缓冲器 flt RC 值

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/569777/webench-ads8331-webench-series-voltage-reference-selecter-can-t-show-the-filter-and-buffer-flt-rc-value-onto-simulation-page

器件型号:ADS8331

工具/软件:Webench

webenchn`t 电压基准选择器无法在仿真页面上显示滤波器和缓冲器 flt RC 值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Philip、
    我将跟进您的上述问题。 我看到您使用 WEBENCH 串联电压基准选择器来识别适合与 ADS8331搭配使用的基准、并选择了几个基准进行比较以查看其相对误差性能。 此工具不会计算或显示 ADC 设计所需的其他外部组件。 此外、请注意、该原理图具有代表性、可能不是您的 ADC 和配置所需的完全原理图。 我们建议遵循 ADC 数据表中的指导。 例如、ADS8331数据表的第37页(第10.1.1.1节和图50)显示了基准、缓冲器和相关滤波 R & C。