This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WebBench/TPS54540-Q1:运行 Re-Comp 工具后 WebBench 负载瞬态仿真失败

Guru**** 2931200 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54540-Q1, TPS54320, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/570638/webench-tps54540-q1-webbench-load-transient-simulation-fails-after-running-re-comp-tool

器件型号:TPS54540-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS54360TINA-TI

工具/软件:Webench

您好!

在使用 WebBench 调整 TPS54540-Q1器件上的补偿后、运行负载瞬态仿真时遇到问题。 运行 Re-Comp 工具并对电路应用更改(仅更新 COMP 引脚上的值)后,我无法运行负载瞬态仿真,但所有其他仿真都可以正常运行。 我可以检查什么以使其再次正常工作? 或者、它是否是工具的限制?

谢谢、

Julio Sanchez

失败消息:

由于仿真网表中的收敛问题,您的仿真失败。 如果您最近更改了 BOM 中的组件或更改了与仿真相关的参数、请尝试将其改回先前的值。 如果问题仍然存在、则可能是由于系统中存在内部问题。 已记录问题并已通知开发团队。 如果您有任何疑问、请通过 webench.ti.com/.../在线提交反馈。

错误文件内容:
仿真:失败
*错误*由于收敛问题,瞬态分析失败。 瞬态参数 cmin= 可能有用;它通过为每个节点添加给定的电容到接地来平滑突变。 (解算器-12)
*错误*由于收敛问题,瞬态分析失败。 瞬态参数 cmin= 可能有用;它通过为每个节点添加给定的电容到接地来平滑突变。 (解算器-12)
********* 错误/警告计数********
错误:找不到信号... pun2xxx 转换未完成。\n 退出
*警告*未在二极管模型 MAIN_BLOCK_D1.WB_DIODE 上定义 TNOM。 (器件-23)
*警告*未在二极管模型 MAIN_BLOCK_U1.WB_tps54320.d_D1上定义 TNOM。 (器件-23)
*警告*器件 x_main_block.x_u1.r_R1短接至0并将被移除。 (扩展器-28)
*警告*器件 x_main_block.x_u1.rpwrpd_0短接至0并将被移除。 (扩展器-28)
*警告*器件 x_main_block.x_u1.rpwrpd_1短接至0并将被删除。 (扩展器-28)
*警告*未在二极管模型 main_block.U1.wb_tps54320.d_d.d.main_block.U1.wb_tps54320.dd 上定义 TNOM。 (器件-23)
*警告*在二极管模型 main_block.U1.wb_tps54320.d_d.main_block.U1.wb_tps54320.dd (diode-2)上、RS 未定义或等于零
*警告*电阻 x_input_block.x_VIN.rsource 的值为零。 (电阻器-20)
*警告*以下悬空设备将被删除:x_main_BLOC块.x_U1.v_V47 (拓扑-50)
*警告*修剪悬空设备后将删除以下网络:x_main_block.x_u1.set0 (拓扑-51)
*警告*在270402ns 时 TISPICE 无法实现请求的容差。 (解算器-7)
*警告*在270402ns 时 TISPICE 无法实现请求的容差。 (解算器-7)
*警告*在270402ns 时 TISPICE 无法实现请求的容差。 (解算器-7)
*警告*在270402ns 时 TISPICE 无法实现请求的容差。 (解算器-7)
*警告*在270402ns 时 TISPICE 无法实现请求的容差。 (解算器-7)
* WARNING *所需的瞬态阶跃在270402 ns 时受到 TMIN (1e-15)的限制。 (TRAAN-20)
*警告*在270402ns 时 TISPICE 无法实现请求的容差。 (解算器-7)
* WARNING *所需的瞬态阶跃在270402 ns 时受到 TMIN (1e-15)的限制。 (TRAAN-20)
*警告*在270402ns 时 TISPICE 无法实现请求的容差。 (解算器-7)
********* 错误/警告计数********
类型:器件#errors:0 #warnings:3.
类型:二极管#errors:0 #warnings:1.
类型:扩展器#errors:0 #warnings:3.
类型:电阻器#errors:0 #warnings:1.
类型:解算器#errors:2 #warnings:7.
类型:拓扑#errors:0 #warnings:2.
类型:TRAN #ERRORS:0 #WARNINGS:2.
--total --#errors:2 #warnings:19.

模拟失败
状态=失败

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julio、

    从您所附的错误消息中可以看出、由于 WEBENCH 上设置的容差限制(尤其是 CMIN 参数)、该设计出现了收敛问题。 我可以建议您将设计导出到您喜欢的工具中、例如 PSPICE 或 TINA-TI、并尝试在那里进行仿真。 这不一定是设计的问题、只是导致收敛问题的参数容差限制。 通常、WEBENCH 对仿真的约束更为严格。

    由于我没有应用了重新编译的您的设计规格、因此我无法在我的结尾重复此问题 如果您无法通过上述步骤解决问题、请使用共享设计选项将设计转发给我们。

    谢谢!!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mahavir、

    感谢您的建议。 我重新启动了 WebBench、仿真运行正常。 我仍想了解趋同问题,我并不十分清楚。 您提到了参数容差限制。 您能否详细说明一下这一点、我不确定这是指什么。 所选组件的此参数容差是否为?

    WebBench 设计: https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=785F4C2B1F36B6E5

    谢谢、

    Julio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Julio、

    后台的 WEBENCH 仿真在 TIPICE 上作为电路仿真器环境运行。 它与 PSPICE 和 TINA-TI 等其他电路仿真器类似。 所有这三种工具都尝试以数学方式计算电路中不同节点的下一个时间阶跃响应、基于表示物理世界组件的某些方程式、例如简单电阻器的 R = V/I。 这些电压和电流是在可接受的误差限值内计算得出的、即"容差"或"分析参数"。 这些与您提到的组件容差不同。

    您可以转到 TINA-TI >> Analysis >> Set Analysis Parameters 来查看 TINA-TI 中特定仿真的此类参数列表。 有时、这是仿真中的速度与精度之间的折衷。 有时、该工具无法使用迭代次数等计算下一个正确的解决方案

    如果由于仿真器工具导致收敛并且假定设计是准确的、我们会尝试调整这些分析参数以解决收敛问题。

    我希望这澄清了你的疑问。 有关更多详细信息、请参阅 TINA-TI >>帮助>>目录>>分析菜单>>设置参数文档。

    谢谢!!

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你 Mahavir、这非常有帮助。

    最棒的

    Julio