This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5132:我们能否修改 MSP430F5132上的软件以支持降压/升压以驱动4个 NMOS 栅极驱动器?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5132, TIDA-00120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/565056/msp430f5132-can-we-modify-the-software-on-msp430f5132-to-support-buck-boost-to-drive-4-nmos-gate-drivers

器件型号:MSP430F5132
主题中讨论的其他器件: TIDA-00120

尊敬的专家

PMP7605参考设计的 MSP430F5132上的软件可以支持交错降压。
www.ti.com/.../TIDA-00120

我们能否修改 MSP430F5132上的软件 以支持降压/升压以驱动4个 NMOS 栅极驱动器?
我担心计算能力是否足以满足此应用。
我的客户需要一个太阳能 MPPT 充电器、其电池板输入电压介于30V ~ 70V 之间、以便为48V 铅酸电池充电。
感谢您的评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Jefferey">我们能否修改 MSP430F5132上的软件 以支持降压/升压以驱动4个 NMOS 栅极驱动器? [/报价]

    已授予权限(开个玩笑)。 答案是:确实是的。 -如果现有微控制器可以驱动交错同步降压转换器,那么它很可能也可以处理降压/升压转换器。 请注意 , 只需修改软件,就不能将 TIDA-00120转换为降压/升压;)

    [编辑]他们拥有的30V-70V 面板有点奇怪(再次开个玩笑)。 为什么它们不连接两个串联输出小于48VDC 的面板来获得高于48VDC 的电压? 在这种情况下、他们几乎可以使用 TIDA-00120、只需略微修改它即可实现高达100V 的输入电压运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jefferey、

    我已将您的帖子移至 TI 设计论坛、因为我不知道谁负责此特定的 TI 设计。 虽然 TID 包含 MSP430、但 MSP430团队没有创建此 TID、也没有专门知识来回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mars

    HA~~不开个玩笑而已。
    那么、我的下一个问题是、您是否有支持降压/升压以驱动4个 NMOS 栅极驱动器的示例代码?
    或者、我们是否可以使用 h/w 和 s/w 进行研究的其他参考设计?
    感谢您的支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeffrey 和 TI 专家、Norman 本人 是这个问题要问 Jeffery 的帮助;

     这是因为我们的系统将在一个设计中包含两种情况:单面板和两个面板。 即使 是两个串联的面板,在较低的太阳辐照下,MPPT V 面板也可能< 54V (27+27), 或在局部阴影情况下更低; 但 对于48V 系统,我们的充电电压可能高达58V (铅酸电池的 CC 至 CV 阈值)。

    顺便说一下,我 猜 TIDA-00120 MPPT 代码应该 支持任何降压/升压和交错降压... 无论采用哪种4 NMOS 驱动器、但可能只需要修改电源电路反馈控制相关代码。 如果是这种情况、那么我将自行更改其余的所有硬件。

    非常感谢!

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个降压/升压 TI 设计(使用 C2000而不是 MSP430)、我建议您查看示例参考设计。  

    http://www.ti.com/tool/TIDM-BUCKBOOST-BIDIR