主题中讨论的其他器件: TIDA-00120
尊敬的专家
PMP7605参考设计的 MSP430F5132上的软件可以支持交错降压。
www.ti.com/.../TIDA-00120
我们能否修改 MSP430F5132上的软件 以支持降压/升压以驱动4个 NMOS 栅极驱动器?
我担心计算能力是否足以满足此应用。
我的客户需要一个太阳能 MPPT 充电器、其电池板输入电压介于30V ~ 70V 之间、以便为48V 铅酸电池充电。
感谢您的评论。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的专家
PMP7605参考设计的 MSP430F5132上的软件可以支持交错降压。
www.ti.com/.../TIDA-00120
我们能否修改 MSP430F5132上的软件 以支持降压/升压以驱动4个 NMOS 栅极驱动器?
我担心计算能力是否足以满足此应用。
我的客户需要一个太阳能 MPPT 充电器、其电池板输入电压介于30V ~ 70V 之间、以便为48V 铅酸电池充电。
感谢您的评论。
[引用 user="Jefferey">我们能否修改 MSP430F5132上的软件 以支持降压/升压以驱动4个 NMOS 栅极驱动器? [/报价]
已授予权限(开个玩笑)。 答案是:确实是的。 -如果现有微控制器可以驱动交错同步降压转换器,那么它很可能也可以处理降压/升压转换器。 请注意 , 只需修改软件,就不能将 TIDA-00120转换为降压/升压;)
[编辑]他们拥有的30V-70V 面板有点奇怪(再次开个玩笑)。 为什么它们不连接两个串联输出小于48VDC 的面板来获得高于48VDC 的电压? 在这种情况下、他们几乎可以使用 TIDA-00120、只需略微修改它即可实现高达100V 的输入电压运行。
感谢 Jeffrey 和 TI 专家、Norman 本人 是这个问题要问 Jeffery 的帮助;
这是因为我们的系统将在一个设计中包含两种情况:单面板和两个面板。 即使 是两个串联的面板,在较低的太阳辐照下,MPPT V 面板也可能< 54V (27+27), 或在局部阴影情况下更低; 但 对于48V 系统,我们的充电电压可能高达58V (铅酸电池的 CC 至 CV 阈值)。
顺便说一下,我 猜 TIDA-00120 MPPT 代码应该 支持任何降压/升压和交错降压... 无论采用哪种4 NMOS 驱动器、但可能只需要修改电源电路反馈控制相关代码。 如果是这种情况、那么我将自行更改其余的所有硬件。
非常感谢!
这是一个降压/升压 TI 设计(使用 C2000而不是 MSP430)、我建议您查看示例参考设计。