请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2597HV 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
我是 Pradeepkumar.S、L&T Technology Services 的设计工程师、
我正在从事一个项目、其中 TI 器件 LM2597HV 用作+28VDC 至+5VDC 转换的降压转换器。 我们现在需要在开始制造之前对设计进行仿真。 我尝试通过 WEBENCH 仿真导出选项从 TI 网站导出 LM2597HV TINA 模型(.tsc/.sch)、该选项是从您的 pdf 文件 slvmay6a.pdf 中获得的指令、但我无法在 LM2597HV 的 WEBENCH 工具栏中找到导出 SIM 选项。
还尝试了下载 SPICE 网表并将其导入到 TINA 中的选项、但它返回错误消息、但未导入。
在此、我请求您为部件 LM2597HV 提供 TINA 模型(.tsc/.SCH)。 感谢您的快速响应。
谢谢、此致、
S.Pradeepkumar