This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM2597HV:需要适用于 LM2597HV 的 TINA TI .tsc/.SCH 文件

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM2597HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/569976/tina-spice-lm2597hv-need-tina-ti-tsc-sch-file-for-lm2597hv

器件型号:LM2597HV
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我是 Pradeepkumar.S、L&T Technology Services 的设计工程师、  

我正在从事一个项目、其中 TI 器件 LM2597HV 用作+28VDC 至+5VDC 转换的降压转换器。 我们现在需要在开始制造之前对设计进行仿真。 我尝试通过 WEBENCH 仿真导出选项从 TI 网站导出 LM2597HV TINA 模型(.tsc/.sch)、该选项是从您的 pdf 文件 slvmay6a.pdf 中获得的指令、但我无法在 LM2597HV 的 WEBENCH 工具栏中找到导出 SIM 选项。

 还尝试了下载 SPICE 网表并将其导入到 TINA 中的选项、但它返回错误消息、但未导入。

 在此、我请求您为部件 LM2597HV 提供 TINA 模型(.tsc/.SCH)。 感谢您的快速响应。

 

谢谢、此致、

S.Pradeepkumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep、

    我已在您提出的另一个论坛请求中回复了您的查询。 那么、关闭此请求。

    谢谢!!

    此致、

    Mahavir Jain。