This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:如何重命名导入的 BF862 SPICE 模型的引脚

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/570045/tina-spice-how-to-rename-pins-of-imported-bf862-spice-model

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

可能涉及的对象:

  如何重命名导入的 BF862 SPICE 模型的引脚?  TINA 向导使用端口1、2、3创建了原理图符号。  但是、我想更恰当地将这些内容重命名为:

1)。 端口1 =漏极

2)。 端口2 =门

3)。 端口3 =源

附带的是*.Ce2e.ti.com/.../BF862.CIRir文件以及使用宏的示例*。TSC 文件。

谢谢

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、抱歉!

    由于某种原因、TSC 文件未附加在我的原始消息上、但在这里。

    谢谢

    艺术

    e2e.ti.com/.../TINA_5F00_Spice-Model_5F00_BF862_5F00_Import.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    有两种方法可以使该符号更有用。 首先是使用新的宏向导重新导入器件、并将模型与 FET 符号相关联。 由于这是一个 JFET 模型、因此从新宏向导中选择的底部选择一个 JFET 符号。

    使用下拉菜单选择场效应晶体管并选择正确的符号。 单击符号旁边的向下箭头以显示所有可用选项。 选择所需的符号。 单击"下一步"将连接与下一个窗口中的符号相关联、然后保存新的.tsm 文件。

    此外、您只需编辑现有符号并在 每个 引脚(栅极、漏极、源极)旁边的符号中添加文本。 编辑符号并选择"添加文本"、然后将其放置在适当的引脚旁边。

    最后、如果您必须具有不带引脚编号的块表示、则可以更改导入的文件并将正确的引脚名称替换到网表中、然后重新导入文件。 这样做时必须非常小心、以免更改电路的功能。