This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Webench /TLV62150:TLV62150关于 Vin=12V、Vout=3.3V、Iout=1A

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/569582/webench-tlv62150-tlv62150-about-vin-12v-vout-3-3v-iout-1a

器件型号:TLV62150

工具/软件:Webench

大家好、团队成员。

 

我无法在 Vin=12V、Vout=3.3V、Iout=1A 时模拟 TLV62150,并显示以下注释。


根据图12和图14中的数据表、我认为 TLV62150将在此条件下运行。

 


实际上、我想在 Vin=12V、Vout=4V、Iout=0.972A 时对 TLV62150进行仿真。

但在这种情况下我无法对其进行仿真,并且会显示相同的内容。


这是否是 WEBENCH 的错误?

如果是、您能改进吗?

 

此致、

YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai-San、

    TLV62150的最小电流限值为1.4A、 在上述测试条件下、在 fs=1.25Mhz 时超出该限值。 此器件的典型电流限制为1.7A 、但 WEBENCH 模型始终采用最小值。 如果 Fsw 增加到2.5MHz、则不会出现电流限制违规。

    TLV62150的修复程序将于今天晚上发布。

    非常感谢您提请我们注意此问题。

    此致、

    弗洛拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Flora - San、

    我已确认过饱和。
    感谢您的友好支持。

    此致、
    YUto Sakai