Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV16212
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74CBTLV16212 您好!
IAM 使用 SN74CBTLV16212的 IBIS 模型进行仿真。 我想对 A1至 B1端口进行仿真。
通常在使用 Hyperlynx 时、
在"引脚"列表中、当您选择连接到串联总线开关的引脚时、串联总线开关中的所有其他引脚也会突出显示。
但这对于您的 IBIS 模型是不可能的。
此外、如果可能、请与我分享此 IC 的 s 参数模型。
谢谢你。
此致、
Bhavya