This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV16212:IBIS 模型

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV16212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/569272/sn74cbtlv16212-ibis-model

器件型号:SN74CBTLV16212

您好!

IAM 使用 SN74CBTLV16212的 IBIS 模型进行仿真。 我想对 A1至 B1端口进行仿真。

通常在使用 Hyperlynx 时、

在"引脚"列表中、当您选择连接到串联总线开关的引脚时、串联总线开关中的所有其他引脚也会突出显示。

但这对于您的 IBIS 模型是不可能的。

此外、如果可能、请与我分享此 IC 的 s 参数模型。

谢谢你。

此致、

Bhavya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bhavya、

    遗憾的是、我们没有该器件的 S 参数模型。

    我会将此帖子移至建模论坛、以帮助您处理其他请求。

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bhavya、

    我们在 Hyperlynx 中注意到的是、它无法同时处理串联开关和模型选择器语句。

    • 尝试注释掉模型选择器语句、并将 CBTLV16212_IO_S、CBTLV16212_IO、CBTLV16212_IN 替换为所需的适当电压模型。
    • 例如 CBTLV16212_IN_33

    此致、

    David

    Webench 设计中心