This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Webench
我正在使用出色的 WinBench 来设计参考开关电源。
我的设计具有物理尺寸限制、这意味着我的宽度限制为~8.5mm、高度限制为7mm。 这将排除设计中推荐的每个电感器!
推荐器件为22uH 型号; www.vishay.com/.../lp40dz11.pdf
我在板上有足够的"宽度"、所以我的问题是-
我可以使用两个更小的串联或并联电感器吗? 我应该注意什么? 我假设如果我选择的电感器具有足够的 Q 值、那么将它们并联基本上会保持它们的属性、但电流能力是以前的两倍、但我对电感器的了解非常差。
如有任何建议,请提出。
Kris
您好、Kris、
上面显示的原理图适用于 SEPIC 拓扑。 对于此拓扑、使用变压器通常与此类似。 SEPIC 也是降压/升压衍生转换器拓扑。 这 是一篇介绍 SEPIC 转换器基础知识的好文章。
谢谢、
Garrett