This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Webench /LM25118:由于物理限制、使用两个电感器而不是一个电感器?

Guru**** 1963975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/568051/webench-lm25118-using-two-inductors-instead-of-one-due-to-physical-constraints

器件型号:LM25118

工具/软件:Webench

我正在使用出色的 WinBench 来设计参考开关电源。

我的设计具有物理尺寸限制、这意味着我的宽度限制为~8.5mm、高度限制为7mm。 这将排除设计中推荐的每个电感器!

推荐器件为22uH 型号; www.vishay.com/.../lp40dz11.pdf

我在板上有足够的"宽度"、所以我的问题是-

我可以使用两个更小的串联或并联电感器吗? 我应该注意什么? 我假设如果我选择的电感器具有足够的 Q 值、那么将它们并联基本上会保持它们的属性、但电流能力是以前的两倍、但我对电感器的了解非常差。

如有任何建议,请提出。

Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kris、

    我们收到了您的查询、并将很快返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kris、

    将功率电感器并联可能是一项挑战、并且可能实际上不会为您节省任何布板空间。

    但是、CoilcraftXAL606060-223可能非常适合您。 它的尺寸为6.76mmX6.10mm (LxH)、饱和电流为5.6A。

    许多磁性供应商可根据尺寸轻松对电感器进行分类。

    -Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、这对您有很大帮助!

    如果电感、DCR 和电流能力合适... 还有其他需要注意的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在选择电感器时、电感、DCR 和电流能力是三大优势。

    本文更深入地介绍了降压转换器的电感器选择过程。 它可能有助于将来参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 如果您不介意、我还有最后一个问题-

    我有一个开关稳压器参考原理图、它似乎在双电感器配置中使用双绕组电感器:-

    器件是 DRQ127-150-R

    替换为两个单独的电感器是否安全?

    例如、2件...  XAL6060-153ME_

    谢谢!

    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kris、

    上面显示的原理图适用于 SEPIC 拓扑。 对于此拓扑、使用变压器通常与此类似。 SEPIC 也是降压/升压衍生转换器拓扑。  这 是一篇介绍 SEPIC 转换器基础知识的好文章。

    谢谢、

    Garrett

x 出现错误。请重试或与管理员联系。