This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Webench / OPA2141:Webench Designer 错误

Guru**** 2788275 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/567418/webench-opa2141-webench-designer-error

器件型号:OPA2141

工具/软件:Webench

每次尝试从产品页面创建设计时、我都会遇到错误"从产品文件夹面板创建设计失败!"

例如、当尝试使用 www.ti.com/.../opa2141时

此页面上出现错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilson、

    根据您发布的 URL、您已将 VEE 框留空。 请仔细检查并重试。

    我在将负电源值添加到 URL 后获得了一个设计:

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我特意将负电源(Vee)框留空(清除它)、因为我想在此运算放大器中使用单电源电压。

    即使我需要单电源设计、也应该始终填充 Vee?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wilson、

    如果您在该框中输入"0"、而不是将其留空、则软件会理解您需要单电源。

    如果您输入"0"、它还会让您知道 Vin/Vout 的值是否适用于您所查看的运算放大器。

    谢谢、
    JC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    除了需要在该页面中指定此值外、该 Vee 框不得为空。

    "用户 Vref 选择"是否应始终设置为 Webench 自动选择的"推荐 Vref "值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同意。 我将通知开发人员。

    自动选择的 Vref 值是电源轨的中点、以便提供最佳余量。

    如果必须、在创建设计后、您可以在原理图中选择 Vref 符号并修改值。

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="JC Zhu - WEBENCH 设计中心"]为了提供最佳余量、自动选择的 Vref 值是电源轨的中点。

    示例:我创建了反相运算放大器设计、电源为12V 单电源、Webench 提供2.15V 的 Vref 电压、这肯定不是电源轨的1/2。

    关于所需的输入和输出要求-最小输入电压、最大输入电压-对于音频信号输入、最小输入电压:我应该为最小信号指定负值吗? 输入信号是来自音频线路输出的信号。

    Webench 放大器设计器没有帮助页面-我在哪里可以找到它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Wilson、

    它比它复杂一点。 您的输出范围是多少?

    谢谢、
    JC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wilson、

    我们不确定 您在反相电路的输入和输出端所需的电压。 如果您可以指定这些参数、则解决问题会更容易一些。 请在下一次答复中发送您的号码。

    对于在 Vee 位置显示的零值、如果您单击顶部的"单电源"按钮、您将看到 A 0作为默认值编程到 Vee 位置。 我认为我们在编程中的错误是不允许您将 Vee 字段留空。

    关于您对该工具的帮助访问权限的评论、我个人正在编写这些文档、在团队批准最终副本后、这些文档将在2月内提供一段时间。 但是、在我们发布帮助和现在之间、请参阅随附的文档。 它将帮助您浏览 放大器设计器要求页面。

    e2e.ti.com/.../INV_5F00_NINV_5F005F00_details_5F00_-Select-.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助文档。  

    关于输入/输出电压、在这种情况下、它可以是单位增益反相放大器0dB (1V/V)、输入电压是线性输出信号电压、交流信号、我猜它与峰值振幅大约相差不定 +2.0Vpk 至等效负电压(−2.0Vpk)。

    此外,当我选择参数时使用“输入电压范围,增益”,Webench 显示“错误:VIN 超出电源电压”。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wilson、

    感谢您提供的输入条件。 输入时的电压

    Vinpk-pk = 4

    VIN 中点= 0

    闭环增益=-1

    用户 Vref 选择= 0

    在这些条件下、由于 Vin 中点选择、输入摆幅为-2V 至2V、增益为-1 且 Vref 为0、输出摆幅将为+2V 至-2V。如您所见、 -2V 的输出摆幅超出并小于0V 的负电源电压。这就是您收到错误消息的原因。 要更正此误差、Vref 应为1.25V 至4.5V

    不幸的是、我还注意到、当您插入配准数字时、错误消息不会消失。 今天我将向开发团队发送一份通知,以尝试解决此问题。 同时 ,我建议您重新启动 tjhe 程序。 然后使用单电源选项、并尝试使用第一个选项进行报告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JC、

    我对使用 Webench 有疑问、

     例如、我需要在设计中添加更多的输出电容器、

    在修改原理图后、我只能仿真启动状态、不能仿真稳态。

    您是否有适合它的解决方案?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tony、

    实际电路在加电后会经历启动过程以达到稳定状态。 您熟悉的稳态仿真直接从启动结束时的条件(节点电压、分支电流等)开始。 一旦设计电路被修改、我们就不知道这些条件应该是什么。 实现稳定状态仿真的明显方法是通过启动仿真、但我们正在寻找绕过它的方法。 因此、当前稳态仿真不可用于编辑的设计。

    此致、
    JC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JC、

      谢谢、

      Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wilson、

    此错误已在代码中更正、因此无需重新启动。