This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Webench / TPS54202:Webench / TPS54202:如何计算输出电感器的最小值

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/568606/webench-tps54202-webench-tps54202-how-to-calculate-the-minimum-value-of-the-output-inductor

器件型号:TPS54202

工具/软件:Webench

我正在使用 TPS54202,我对输出电感器的最小值有疑问。

设计输入:VinMin=14V、VinMax=24V、Vout=7.3V、Iout=1.0A
借助 WEBENCHRegistered设计器 TPS54202程序计算电感值 L=6.8uH。

 数据表中的 Eguation 8 TPS54202建议电感值 最小值为34uH。

请帮助 选择目标值输出电感器。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vasilij、

    数据表中的公式对应于纹波百分比为0.3的电感器选择。

    但是、根据您的应用、可以选择不同的类型。

     您可以通过单击原理图中的电感器,然后按“Select Alternate Component”按钮,查看 WEBENCH 为电感器选择建议的限制(在本例中为6.8u-50 uH)。

     

     

    使用6.8uH 电感器时、您的电感值将为~1.5、pk-pk 纹波~1.5*1 = 1.5A

    峰值电流将高达1+0.75 = 1.75A

    如果使用34uH 电感器、则电流~0.3、pk-pk 纹波~0.3*1 = 0.3A

    峰值电流将高达1+0.15 = 1.15A

    根据您的要求/峰值电流、您可以选择高于的任何电感器值。 WEBENCH 根据成本、尺寸等限制因素的数量在原理图中选择电感器值

    要查看可使用的电感器值范围,最好参考上面的“选择备用组件”窗口,然后确定要使用的电感器值。

    如有任何问题、请告诉我。

    谢谢

    Sahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!