主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
我有一位客户在使用 Micro-Cap 11中的 LM25037未加密模型时遇到问题。 它不会进行仿真、他们想知道模型是否存在问题。
我们在这个软件环境中使用这些模型有问题吗?
我将在收到客户的进一步更新后立即发送。
感谢您对此的帮助!
Richard Elmquist
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
我有一位客户在使用 Micro-Cap 11中的 LM25037未加密模型时遇到问题。 它不会进行仿真、他们想知道模型是否存在问题。
我们在这个软件环境中使用这些模型有问题吗?
我将在收到客户的进一步更新后立即发送。
感谢您对此的帮助!
Richard Elmquist
Britt,
客户无法提供其仿真结果、因为项目已分类。 请查看客户的以下评论:
我想知道您能否提供一个极简电路来显示 A 和 B 输出可能处于活动状态和异相状态。 我无法提供分类的电路快照。
我能做的最好的事情就是告诉您25037用于推挽配置。 在使用 Microcap 的仿真电路中、两个输出驱动器中只有一个正常工作、并且斜坡节点处没有任何内容。
我们是否可以提供一个“极简”电路来显示客户要求的输出? 他无法通过仿真显示两个输出都在推挽式配置下工作、在这种配置下、它们与每个输出异相运行。 我们能否提供此类仿真来证明该模型在 Micro-Cap 中工作?
感谢您对此的帮助!
Richard Elmquist