This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM25037:Micro-Cap 11中的 LM25037未加密模型

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM25037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/567322/tina-spice-lm25037-lm25037-unencrypted-model-in-micro-cap-11

器件型号:LM25037
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我有一位客户在使用 Micro-Cap 11中的 LM25037未加密模型时遇到问题。 它不会进行仿真、他们想知道模型是否存在问题。

我们在这个软件环境中使用这些模型有问题吗?

我将在收到客户的进一步更新后立即发送。

感谢您对此的帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、

    我们在 Micro-Cap 中没有遇到任何电源模型的特定问题。 我认为、以前在节点名称(包括符号)方面存在问题、但电源模型通常不会出现此问题。

    模型中使用的函数似乎都在 Micro-Cap 中受支持。 我知道、如果这是客户的应用、则不能在反相配置中使用该模型。

    如果您确实获得了更多信息、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Britt,

    感谢您的回答。 我将尝试查看是否可以获得更多信息。 收到后、我会将其发布在这里。

    感谢您对此的帮助!

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Britt,

    客户无法提供其仿真结果、因为项目已分类。 请查看客户的以下评论:

    我想知道您能否提供一个极简电路来显示 A 和 B 输出可能处于活动状态和异相状态。 我无法提供分类的电路快照。

    我能做的最好的事情就是告诉您25037用于推挽配置。  在使用 Microcap 的仿真电路中、两个输出驱动器中只有一个正常工作、并且斜坡节点处没有任何内容。

    我们是否可以提供一个“极简”电路来显示客户要求的输出? 他无法通过仿真显示两个输出都在推挽式配置下工作、在这种配置下、它们与每个输出异相运行。 我们能否提供此类仿真来证明该模型在 Micro-Cap 中工作?

    感谢您对此的帮助!

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、

    除了提供可导入的 PSpice 模型外、我们目前没有 Micro-CAP 可供使用、也不直接支持它。 我可以提供 TINA-TI 仿真为 EVM 设计显示的电路和波形。 它们如下所示。

    EVM 的电路:

    仿真放大波形:

    希望这些信息能有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Britt,

    我不确定这会对客户有所帮助、因为他正在尝试使用 Micro-Cap 中的模型、但它确实显示模型工作正常、我会将其发送给他以供他查看。

    感谢您的所有帮助、如果客户有任何疑问、我将告诉您。

    再次感谢!

    Richard Elmquist