请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO5851 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
如何将加密模型导入 TINA-TI?
TINA-TI 在尝试导入.lib 文件和创建模型时无法识别。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Keith、
这与产品文件夹中的任何加密 PSpice 模型使用的过程相同。
我将看到我是否可以将器件添加到 TINA-TI 转换队列中。 我不知道队列有多长、翻译需要多长时间。 通常、使用常见问题解答中的过程获取未加密的 PSpice 模型并将其直接导入到 TINA-TI 中会更快。
请记住、我们将加密的 PSpice 模型放在网络上、以保护模型中可能包含的 IP。 这与 WEBENCH 工具无关。
我理解您对加密模型的沮丧。