This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/ISO5851:加密模型

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, ISO5851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/565700/tina-spice-iso5851-encrypted-models

器件型号:ISO5851
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

如何将加密模型导入 TINA-TI?

TINA-TI 在尝试导入.lib 文件和创建模型时无法识别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、

    您无法将加密的 PSpice 模型导入 TINA-TI。 您将需要获取未加密的 PSpice 模型以将其导入到 PSpice 以外的任何仿真器中。 请参阅以下常见问题解答:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果要使用该部件、我需要 ISO5851的 TINA 模型。
    TI 没有可与 TINA 搭配使用的未加密模型。 在我看来、TI 正努力迫使每个人都使用在线 webench。 太可惜了!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、

    这与产品文件夹中的任何加密 PSpice 模型使用的过程相同。

    我将看到我是否可以将器件添加到 TINA-TI 转换队列中。 我不知道队列有多长、翻译需要多长时间。 通常、使用常见问题解答中的过程获取未加密的 PSpice 模型并将其直接导入到 TINA-TI 中会更快。

    请记住、我们将加密的 PSpice 模型放在网络上、以保护模型中可能包含的 IP。 这与 WEBENCH 工具无关。

    我理解您对加密模型的沮丧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如我之前所说、TI 没有 ISO5851的未加密模型。
    如果您的工程师要使用 TINA_TI、则应提供可与之配合使用的模型。
    与往常一样、TI 没有一个好的解决方案。

    您肯定不是大师。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、

    我们内部确实有未加密的 PSpice 模型、我已将 ISO5851添加到 TINA-TI 转换队列中。

    完成后、TINA-TI 模型将发布到产品文件夹中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、

    TINA-TI 模型已添加到工具与软件选项卡的产品文件夹中。

    该参考设计应尽快发布。