This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/DAC102S085:DAC102S085 IBIS 模型问题

Guru**** 2586605 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, DAC102S085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/568224/tina-spice-dac102s085-dac102s085-ibis-model-question

器件型号:DAC102S085
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

我对 DAC102S085 IBIS 模型有疑问。

IBIS 模型和数据表中的温度信息不同。

您会检查哪一个是正确的吗?

谢谢你。

此致、

Jade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jade、

    器件建议的最高 TAmbient 为105C。 弱角 IBIS 结温为125C。 我们为 IBIS 模型使用较高的 Tj、以允许芯片加热至高于 Ta。

    一般而言、差异是电路性能、105C 至125C 之间的泄漏可以忽略不计。

    此致、

    David