This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Webench /LM25116:LM25516 Webench 设计

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/567086/webench-lm25116-lm25516-webench-design

器件型号:LM25116

工具/软件:Webench

我将使用 LM25116实现设计。  VIN = 7V-20V、输出5V @ 5安培。  我之前使用 Webench 进行验证/验证、所有验证均正常。  但今天、我使用   WebBench 使用这些相同的参数创建了相同的设计、并收到消息"Design"无法使用此器件创建。  请按"确定"并从列表中选择其他设备"。  仔细看、会发现"由于相位裕度小于35或大于120、此设计不稳定"。  我认为这是不正确的。  我仍然可以访问我的原始设计、这仍然可以模拟并显示20伏时的足够裕度(相位裕度72.89、增益-26.32)。  如果我使用 LM25116页面上的 Webench 工具、它将仅创建输入参数7-19.8伏的设计。   该工具或当前的 LM25116模型是否存在问题?  我们希望确保没有任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、rbifly、

    由于 LM25116模型在过去几个月中未进行任何更新、因此原始设计上的计算应保持有效。 您在多长时间前创建了原始设计?

    此外、如果我将优化旋钮设置为"4"、我可以使用您的规格创建设计。

    https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=6621DFA1C4EF5221

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我于2016年12月21日创建了该设计。  我还能够使用优化级别4创建另一个 LM25116设计。  有趣的是、许多器件/值建议与原始建议不同?  想知道为什么不能在20伏和优化3下创建该设计?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可能已经使用7-19V 创建了原始 LM25116设计、稍后将该设计更改为7-20V。 但我不明白为什么 Webench 会认为20伏是一个问题? 至少根据 Webench 仿真。 在该设计中、L1是一个4uH 电感器。 Ccomp、Rcomp 和 Ccomp2分别为3900pF、5.23K 和18pF。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、rbifly、

    优化3下的设计可能需要在输出端增加电容、因此未通过相位裕度校验器。 您的设计要求完全符合器件规格。 在仿真中、如果相位裕度较低、添加更多输出电容可能会有所帮助。 可通过调整补偿组件对其进行进一步调整。