工具/软件:Webench
我将使用 LM25116实现设计。 VIN = 7V-20V、输出5V @ 5安培。 我之前使用 Webench 进行验证/验证、所有验证均正常。 但今天、我使用 WebBench 使用这些相同的参数创建了相同的设计、并收到消息"Design"无法使用此器件创建。 请按"确定"并从列表中选择其他设备"。 仔细看、会发现"由于相位裕度小于35或大于120、此设计不稳定"。 我认为这是不正确的。 我仍然可以访问我的原始设计、这仍然可以模拟并显示20伏时的足够裕度(相位裕度72.89、增益-26.32)。 如果我使用 LM25116页面上的 Webench 工具、它将仅创建输入参数7-19.8伏的设计。 该工具或当前的 LM25116模型是否存在问题? 我们希望确保没有任何问题。