工具/软件:WEBENCH设计工具
根据我的检查结果、当输出电压设置低于1V 时、我们无法通过 WEBENCH 创建设计、而这是我们无法通过 VSEL 引脚选择的值。
例如、Vout 为0.975V 或0.72V 等。
我想我们可以通过使用反馈电阻器来设计这些输出电压。
您是否会改进 WEBENCH 以支持完整的 Vout 范围?
此致、
Kohei Sasaki
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:WEBENCH设计工具
根据我的检查结果、当输出电压设置低于1V 时、我们无法通过 WEBENCH 创建设计、而这是我们无法通过 VSEL 引脚选择的值。
例如、Vout 为0.975V 或0.72V 等。
我想我们可以通过使用反馈电阻器来设计这些输出电压。
您是否会改进 WEBENCH 以支持完整的 Vout 范围?
此致、
Kohei Sasaki
您好 、Kohei Sasaki-San、
您应该能够创建低于1V 的设计、但需要注意的是 Vref 选项(请参阅下图)必须低于所需的电压
这是一个输出电压= 0.8 https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=83A07C42C115651F 的设计