This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS543C20:输出电压低于1V 的 WEBENCH 设计

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/629528/webench-tools-tps543c20-webench-design-with-vout-lower-1v

器件型号:TPS543C20

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

根据我的检查结果、当输出电压设置低于1V 时、我们无法通过 WEBENCH 创建设计、而这是我们无法通过 VSEL 引脚选择的值。

例如、Vout 为0.975V 或0.72V 等。

我想我们可以通过使用反馈电阻器来设计这些输出电压。

您是否会改进 WEBENCH 以支持完整的 Vout 范围?

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Kohei Sasaki-San、

    我们将对此进行研究。 我们将尽快返回给您。

    此致、

    Vishwanath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Kohei Sasaki-San、

        您应该能够创建低于1V 的设计、但需要注意的是 Vref 选项(请参阅下图)必须低于所需的电压

    这是一个输出电压= 0.8 https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=83A07C42C115651F 的设计 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洛佩斯-圣、

    是的、我知道我们可以创建低于1V 的设计。 但是、只有哪一个 VOUT 设置值与 VREF 列出的值相匹配才会出现这种情况。 0.6V、0.7V、0.75V…

    我想当 VREF 表中没有 VOUT 设置值时、我们无法创建设计。 FOE 示例、0.975V、0.82V 等。

    有可能吗?

    此致、
    Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kohei Sasaki-San、

    好的、我看到您说的是什么。 如果我还记得、这是 WEBENCH 模型中的一个限制。 让我更深入地了解一下、看看我们是否可以消除此限制。

    最棒的
    Marcos
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kohei Sasaki-San、

      您描述的问题是模型的电流限制。 实际器件应该像您提到的那样使用反馈电阻器。

    最棒的

    Marcos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    洛佩斯-圣、

    感谢您的反馈。
    我希望能取消这一限制。

    此致、
    Kohei Sasaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kohei-San、

    我们已更新 TPS543C20模型。 现在、您可以使用低于1V 的输出电压值进行设计、该工具将在必要时使用反馈电阻器。 您还可以使用下拉菜单更新 Vref、以符合您的要求。 希望这对您有所帮助。

    此致、
    模块
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ammod-San、

    感谢您联系我。
    我可以使用低于1V 的 Vout 值进行设计,并确认由于 VREF 设置而更改反馈电阻器。


    此致、
    Kohei Sasaki