请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00204 主题中讨论的其他器件: TMDSICE3359
你(们)好
我们的硬件工程师使用 TIDA-00204原理图作为参考、将 DP83867 PHY 与 AM335x MPU 搭配使用。
因此,我将尝试找到一些软件示例,这些示例可以帮助我启动 RGMII 接口 Sitara=>DP83867。
但是、遗憾 的是、在电路板的 www.ti.com/.../TIDA-00204页面上、我只找到了带有预编译 MLO 和应用程序映像的 ZIP 存档文件。
在哪里可以找到 U-Boot (例如 AM3358EVMSK 文件 pinmux.h、mux.c、board.c)和 Linux (.dts 设置)的示例?
谢谢!