Other Parts Discussed in Thread: DRV425, TIDA-01467, TIPD205
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01467 主题中讨论的其他部件:DRV425、 TIPD205
大家好、
我为我的客户工程师推荐了 TIDA-01467、他非常有趣。 但客户希望测量高达100A 的电流。 一个问题可能是 PCBA 能够在内部铜层图形上流动100A、另一个问题可能是 DRV425的线性度和精度。
您是否认为通过修改 TIDA-01467的某些内容可以实现100A 范围? 请告诉我。
谢谢、
Nobuhiko Wasa